请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2802 主题中讨论的其他器件:DRV8305
工具/软件:Code Composer Studio
我一直使用 Piccolo F2802xF 开发板和 DRV8305电机驱动器板来运行一些无传感器 BLDC 电机。
电机额定转速为3200RPM 和2500RPM、但我似乎无法分别实现高于2000RPM 和1300RPM 的任何速度。
我使用供应商提供的电机控制板操作了这两个电机、它们满足额定 RPM。
为了实现这一点、需要进行哪些修改?