This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2802:BOOSTXL-DRV8305:InstaSPIN FOC 未使用 Lab2b、Lab2c 或 Lab3实现电机最大速度。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/699245/ccs-tms320f2802-boostxl-drv8305-instaspin-foc-not-achieving-motor-max-speed-using-lab2b-lab2c-or-lab3

器件型号:TMS320F2802
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

我一直使用 Piccolo F2802xF 开发板和 DRV8305电机驱动器板来运行一些无传感器 BLDC 电机。

电机额定转速为3200RPM 和2500RPM、但我似乎无法分别实现高于2000RPM 和1300RPM 的任何速度。

我使用供应商提供的电机控制板操作了这两个电机、它们满足额定 RPM。

为了实现这一点、需要进行哪些修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能使用 lab02b/c 来识别电机参数、并在 user.h 中设置已识别的参数 然后使用 lab05b 或 lab10a 来运行电机。 请确保输入直流电压适用于 boostxl 电路板、但足以使电机高速运行。 您可能需要根据电机设置正确的最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 。 过调制似乎允许大约高20-30%的速度、并且更加接近制造商的 RPM 规格。