主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 TMS320F28035
工具/软件:Code Composer Studio
(错误-1135 @ 0x0)
仿真器报告错误。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。
(版本5.0.429.0)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、Swastika、
[引用 USER="Swathika Rao"] CCS 7连接未列出"Texas Instruments XDS100v1 USB 仿真器"。 [/报价]
您需要在安装 CCS v7时选择 Spectrum Digital 驱动程序。 CCS v7安装期间的一个屏幕提到了要安装的仿真器/工具驱动程序。 您需要在此处选择 Spectrum Digital。 您似乎跳过了该选项。
[引用 user="Swathika Rao"]1) CCS7是否可以与 XDS100仿真器配合使用?
是的、非常好。
[引用 USER="Swathika Rao"]2)如果是、那么是否有任何其他软件包要与 CCS7一起安装?它们是什么?
请按照上面的说明操作。
[引用 USER="Swathika Rao"]3)控制卡上还有两个开关 SW2和 SW3。 他们在刷写代码时应该采取什么立场?[/QUERT]
请浏览此处提供的信息表:
C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2803xISOHWdevPkg
[引用 USER="Swathika Rao"]4)我们能否购买独立的 XDS110仿真器并将其连接到集线站上的14引脚 JTAG 仿真器? 可以用吗? [/报价]
是的、您可以这样做、但无法通过 USB 为扩展坞供电、而是需要通过适配器为其供电。
5) XDS110是否可以与 CCS7和64位 Windows 10操作系统配合使用?
是的。
此致、
Gautam
您好、Gautham 先生、
我在安装过程中检查了频谱数字驱动程序框。 我通常提供全选。 问题是 CCS JTAG 连接列表显示了"德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针"、而不是"德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器"。 在套件随附的手册中、已指示用户稍后选择。 但在 CCS7中的连接列表中找不到它。 是否有办法在 CCS7列表中添加"德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器"连接?
谢谢你
主席先生,感谢你的答复。 实际上、正如 您提到的、我选择了德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针。 我的所有硬件开关位置都如 controlSUITE 中提供的手册中所述。 但我仍然 得到错误:
连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试 操作。
(版本5.0.429.0)
我能够构建闪烁的 LED 模板项目。 但该错误仅在尝试连接到目标时发生。 我可能错过了什么吗?
谢谢
Swathika