This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDOCK28035:稳压器 ISO 控制卡上的 XDS100仿真器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, CONTROLSUITE, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668880/ccs-tmdsdock28035-reg-xds100-emulator-on-iso-control-card

器件型号:TMDSDOCK28035
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:
 
          我们购买了 TMDSDOCK28035实验套件。 套件上的硬件仿真器为 XDS100类型。 我们一直在使用 CCS 版本4、因为仿真器仅在 CCS-4中列出。也就是说、我们可以在 CCS4目标配置中找到"Texas Instruments XDS100v1 USB emulator"连接。 CCS 7连接未列出"Texas Instruments XDS100v1 USB emulator "。 我们已尝试安装所需的 CG 工具包和驱动程序。 我们通过运行 XDS100serial.exe 文件获得了调试探针的序列号。 我们能够构建项目文件。 但在尝试调试时,会不断出现以下错误:
连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
仿真器报告错误。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。
(版本5.0.429.0)
 
 
现在、我们的问题是
1) 1) CCS7是否可与 XDS100仿真器配合使用?
2) 2)如果是、那么是否要与 CCS7一起安装任何其他软件包?它们是什么?
3) 3)控制卡上还有两个开关 SW2和 SW3。 在刷写代码时、它们应该处于什么位置?
4) 4)我们能否购买独立的 XDS110仿真器并将其连接到集线站上的14引脚 JTAG 仿真器? 可以用吗?
5) 5) XDS110是否适用于 CCS7和64位 Windows 10操作系统?
 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swastika、

    [引用 USER="Swathika Rao"] CCS 7连接未列出"Texas Instruments XDS100v1 USB 仿真器"。 [/报价]

    您需要在安装 CCS v7时选择 Spectrum Digital 驱动程序。 CCS v7安装期间的一个屏幕提到了要安装的仿真器/工具驱动程序。 您需要在此处选择 Spectrum Digital。 您似乎跳过了该选项。

    [引用 user="Swathika Rao"]1) CCS7是否可以与 XDS100仿真器配合使用?

    是的、非常好。

    [引用 USER="Swathika Rao"]2)如果是、那么是否有任何其他软件包要与 CCS7一起安装?它们是什么?

    请按照上面的说明操作。

    [引用 USER="Swathika Rao"]3)控制卡上还有两个开关 SW2和 SW3。 他们在刷写代码时应该采取什么立场?[/QUERT]

    请浏览此处提供的信息表:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CC2803xISOHWdevPkg

    [引用 USER="Swathika Rao"]4)我们能否购买独立的 XDS110仿真器并将其连接到集线站上的14引脚 JTAG 仿真器? 可以用吗? [/报价]

    是的、您可以这样做、但无法通过 USB 为扩展坞供电、而是需要通过适配器为其供电。

    5) XDS110是否可以与 CCS7和64位 Windows 10操作系统配合使用?

    是的。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham 先生、

                 我在安装过程中检查了频谱数字驱动程序框。 我通常提供全选。 问题是 CCS JTAG 连接列表显示了"德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针"、而不是"德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器"。 在套件随附的手册中、已指示用户稍后选择。 但在 CCS7中的连接列表中找不到它。  是否有办法在 CCS7列表中添加"德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器"连接?  

    谢谢你

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swathika

    德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针应该是您需要的探针。

    谢谢
    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Nabil 提到的、您需要选择德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你的答复。 实际上、正如  您提到的、我选择了德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针。 我的所有硬件开关位置都如 controlSUITE 中提供的手册中所述。 但我仍然 得到错误:

                              连接到目标时出错:
                              (错误-1135 @ 0x0)
                              调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试                                  操作。
                              (版本5.0.429.0)

    我能够构建闪烁的 LED 模板项目。 但该错误仅在尝试连接到目标时发生。 我可能错过了什么吗?

    谢谢

    Swathika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swathika

    SW2和 SW3开关的位置是什么?
    2.您是否连接到 controlCARD 或集线站上的仿真器?

    谢谢
    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

         开关的位置如套件随附的手册中所示。 我将 SW3开关保持在 JTAG 打开模式、并将 SW3保持在11、即 i.e 的高电平。

    Swathika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、SW2处于11模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swathika

    1. 您如何为电路板供电? 您能否测量确认电压? 您能否确认您看到哪些 LED 亮起?
    2. 您能否检查设备管理器并确认仿真器是否正确安装?
    3. 您能否提供目标配置的屏幕截图
    4. 您是否连接到 controlCARD 或集线站上的仿真器? 您能否尝试直接连接到 controlCARD 上的 JTAG 仿真器。

    谢谢
    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    1) 1)我连接到坞站上的 USB 以及控制卡上的 mini-USB。 在这两种情况下都无法识别目标。 我看到 LED1在连接到集线站上的 USB 时亮起。 连接到 mini-USB 时、LED4亮起

    2) 2)仿真器已正确安装。 我可以看到通道 A 和通道 B

    4) 4)我尝试连接到两个。 但目标仍然无法被识别。

    Swathika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我们发现 Tms320F28035控制卡存在一些硬件故障。 我用了 f28069控制卡和扩展坞、一切都很好。 我能够刷写代码。 制造商提供了故障硬件

    Swathika
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。

    -Nabil