This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:针对 F28379D 控制卡版本开发了 FFT 算法(RFFT_ADC)。 该算法是否适用于 F28379D launchpad?

Guru**** 2619125 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698912/ccs-tms320f28379d-the-fft-algorithms-rfft_adc-are-developed-for-f28379d-control-card-version-will-that-algorithms-work-on-f28379d-launchpad

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我在 F28379D Launch Pad 上运行这些 FFT 算法、会导致一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Naveen

    如果我们在单个线程上工作、我将不胜感激。 由于重复的性质、我希望您关闭以下主题:

    e2e.ti.com/.../698916

    在回答您的问题时、我希望您知道您可以检查 C2000Ware 以运行 rfft 示例。 这些示例与电路板无关。 您可以将"use_test_input"的定义设置为0、并且无论 ADC 输入如何、它都将运行。 这将确保您的程序正常工作。

    \C2000Ware_1_00_0x_00\libraries\DSP\FPU\c28\examples\FFT\2837x_rfft_adc

     完成后、您可以使用 ADC 作为输入、然后重新运行示例。

    此外、这些算法与所使用的器件无关、相同的代码可以在 F2837xd/xs、F28004x 等上运行 因此,这不应该是一个问题。

    -Ritvik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ritvik

    构建工程时包含 signal.asm 期间出现的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、
    您能否发送您遇到的完整错误? 使用"插入代码、附加文件等..." 右下角是附加要共享的必要错误、代码和图片。
    -Ritvik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ritvik

    我仅检查 TI 从 C2000 controlware 编写的相同代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、
    请右键单击 SIGNAL。asm 并选择'Exclude from Build'。 这会导致生成错误。 您最好在后面继续操作。

    -Ritvik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    如果这解决了您的问题、请将答案标记为已解决、以便帮助具有相同问题的其他人确定解决方案。 此外、如果此主题可解决您的问题、请关闭您在论坛上启动的另一个主题。

    -Ritvik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ritvik:

    请问究竟什么是 SIGN.asm、为什么要从工程中排除该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、
    信号.asm 包含来自信号发生器的数据。 如果不使用 ADC 作为输入、则该数据充当输入缓冲器。 因此、如果包含它、它将与 main.c 中定义的缓冲区冲突
    您是否尝试通过排除 signal.asm 来构建代码?
    -ritvik