请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301-69M-KIT 大家好、我目前正在使用 DRV830x Rev D 套件、并已将其连接到 KDE5215XF-330电机。 我目前正在使用 instaspin FOC、而不是通用 GUI 来识别电机参数。 但是、无论我更改了哪些参数、风阻都要略小于电机规格上标记的电阻的一半。 有人对为什么会发生这种情况有任何建议吗? 我认为还需要注意的是、速度控制工作正常、只是电机识别过程才是一个问题。