This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379D

Guru**** 2618105 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697033/launchxl-f28379d-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好。

 如何将 ADC PPB 块(F28379D)与德州仪器(TI) C2000处理器的 MATLAB 嵌入式编码器支持包中的 F28379D ADC 建模块结合使用以进行建模?

此致、

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    我对 PPB 不是很熟悉。 在从 Simulink 发送 ADC 值之前、您不能对 PPB 执行什么操作(因此会对 ADC 值进行预处理)?

    --

    MathWorks ADC 块的文档如下:  

    https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/ref/c2802xc2803xc2805xc2806xf28m3xf2807xf2837xdf2837xsf28004xadc.html

    --

    再想一想、如果您需要使用 PPB、那么我认为您可能需要更改您的工作流程。 现在、我想您使用 MathWorks 定制 C2000支持包为您的算法和 IO 接口生成代码、并且 MathWorks 工具会下载并启动在您的器件上运行的代码。 [请注意、我们实际上使用 CCS 中的工具来执行下载并运行、位于机罩下]。 您可以设置一个工作流程、只需为算法片段生成代码、然后将该代码导入 CCS。 然后使用 CCS 中的所有工具配置 IO + PPB、然后下载并开始运行代码。 MathWorks + CCS 工作流程通常由商业公司使用、因为它们通常具有特定的软件架构、并且有多人对整个嵌入式系统做出贡献。 仅 MathWorks 工作流是桌面上快速原型设计的理想之选、但它存在局限性-这可能是其中之一。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    非常感谢您的回复。
    我提出具体问题的主要目的是从有 F28379D 相关经验的人员那里获得建议。

    我要实现的是以最大振幅1000V 和频率低于20kHz 的频率测量阻尼电压。 频率和振幅会发生变化。 最大预期频率约为12kHz。

    我需要测量该电压的频率并根据结果生成预期频率约为8kHz 的控制信号。

    控制信号取决于测得的阻尼电压的频率。

    整个系统的另一个重要功能是当阻尼电压在800V 左右达到特定水平时输出控制信号(具有恒定50%占空比和变化频率的上/下 PWM -取决于测得的阻尼电压的频率) 必须将其频率稍微更改为较低的频率。

    我正在尝试使用 F28379D 找到最快的开发路径、我认为 MathWorks C2000支持包可能会对该开发有所帮助。

    根据您的回复、我现在更有针对性地仅使用 CCS。

    非常感谢 TI 专家的任何建议。

    此致、

    Dimitar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitar、

    如果您要使用 CCS、C2000ware 中提供了各种 PPB 示例。

    为了感应频率、您可以检查/处理 ADC 样本、但您可能还需要考虑使用 CMPSS 生成方波、然后将其馈送到 eCAP 模块。

    感应 HV 信号时、您可能希望在衰减信号后使用运算放大器来缓冲信号(如果您仅使用分压器、ADC 的输入阻抗可能过高)。