Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你(们)好。
如何将 ADC PPB 块(F28379D)与德州仪器(TI) C2000处理器的 MATLAB 嵌入式编码器支持包中的 F28379D ADC 建模块结合使用以进行建模?
此致、
Dimitar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
你(们)好。
如何将 ADC PPB 块(F28379D)与德州仪器(TI) C2000处理器的 MATLAB 嵌入式编码器支持包中的 F28379D ADC 建模块结合使用以进行建模?
此致、
Dimitar
您好、Dimitar、
我对 PPB 不是很熟悉。 在从 Simulink 发送 ADC 值之前、您不能对 PPB 执行什么操作(因此会对 ADC 值进行预处理)?
--
MathWorks ADC 块的文档如下:
--
再想一想、如果您需要使用 PPB、那么我认为您可能需要更改您的工作流程。 现在、我想您使用 MathWorks 定制 C2000支持包为您的算法和 IO 接口生成代码、并且 MathWorks 工具会下载并启动在您的器件上运行的代码。 [请注意、我们实际上使用 CCS 中的工具来执行下载并运行、位于机罩下]。 您可以设置一个工作流程、只需为算法片段生成代码、然后将该代码导入 CCS。 然后使用 CCS 中的所有工具配置 IO + PPB、然后下载并开始运行代码。 MathWorks + CCS 工作流程通常由商业公司使用、因为它们通常具有特定的软件架构、并且有多人对整个嵌入式系统做出贡献。 仅 MathWorks 工作流是桌面上快速原型设计的理想之选、但它存在局限性-这可能是其中之一。
谢谢、
-Brian