请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好、香榭丽舍
我的客户正在使用一个 F280049设计2轴伺服、不使用 FPGA/CPLD。 伺服电机的位置传感器是 光学 编码器、它使用 QEP 来获取位置。 F280049具有2个 QEP、谁将用于解码位置传感器。
来自 PLC 的位置输入是 脉冲序列输入、可由 QEP 解码。 它们的规格中有6种类型、您可以看到如下所示的脉冲类型。
需要额外的2个 QEP。 那么、是否可以使用 CLB 对脉冲序列进行解码?
谢谢。
此致、
年轻