This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:INTOSCx 频率最差情况

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671882/tms320f280049-intoscx-frequency-worst-case

器件型号:TMS320F280049

大家好、

下午好、我的客户正在考虑在其设计中使用 TMS320F280049、他们有兴趣了解 INTOSCx 频率。

从数据表中的表格可以看出、最小值和最大值(过温)为9.7和10.3MHz (恭敬)、除此之外、整个温度范围内的频率稳定性为+/- 3%。

频率的最坏情况是-3%(从9.7)和+3%(从10.3)吗?

问题2 -我们是否有  频率曲线(跨器件)? 最小/最大频率是否为3 Σ/标准偏差 数字?

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    最坏情况下的频率范围为[9.7MHz 至10.3MHz]。

    其他行提供了一些有关我们如何处理该最坏情况的信息。

    我认为、除了数据表中的内容之外、我们无法提供更多有关该分布的信息。

    客户是否未看到规格内的器件?