请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、
下午好、我的客户正在考虑在其设计中使用 TMS320F280049、他们有兴趣了解 INTOSCx 频率。
从数据表中的表格可以看出、最小值和最大值(过温)为9.7和10.3MHz (恭敬)、除此之外、整个温度范围内的频率稳定性为+/- 3%。
频率的最坏情况是-3%(从9.7)和+3%(从10.3)吗?
问题2 -我们是否有 频率曲线(跨器件)? 最小/最大频率是否为3 Σ/标准偏差 数字?
谢谢!
此致、
~John