This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:如何处理单转子压缩机电机在低频运行时的抖动问题?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671805/ccs-tms320f28027f-how-to-deal-with-the-jitter-problem-of-single-rotor-compressor-motor-in-low-frequency-operation

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我 将 TMS320F28027F 用于单转子压缩机电机控制。 当单转子压缩机电动机在36Hz 以下的低频率下工作时、 抖动问题非常严重。随着频率从36Hz 增加到70Hz、抖动问题逐渐减少。 我正在使用 TMS320F28027F 内部集成的 InstaSPIN 进行电机控制。在低频带中运行时、是否有任何关于如何消除抖动问题的建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您可以调整速度调节器的 Kp 和 Ki 以减少振动。
    2.添加扭矩补偿以根据压缩机的扭矩曲线改善动态响应。