请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我 将 TMS320F28027F 用于单转子压缩机电机控制。 当单转子压缩机电动机在36Hz 以下的低频率下工作时、 抖动问题非常严重。随着频率从36Hz 增加到70Hz、抖动问题逐渐减少。 我正在使用 TMS320F28027F 内部集成的 InstaSPIN 进行电机控制。在低频带中运行时、是否有任何关于如何消除抖动问题的建议? 非常感谢!