This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:TMS320F28062的复位

Guru**** 2617845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698125/ccs-tms320f28062-the-reset-of-tms320f28062

器件型号:TMS320F28062

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们在生产中使用了 TMS320F28062PZT、MCU 在上电时不工作、现在我们跳过 VCC 和 GND (就像复位一样)、然后 MCU 正常工作、

这种现象是错误的、对吧? 请帮助分析原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太理解"跳出 VCC 和 GND"的意思。 您能进一步澄清一下吗? 如果您可以分享以下内容、将会有所帮助:

     

    1. 加电期间-XRS、VDD 和 VDDIO 引脚的示波器捕捉。
    2. 连接到-XRS 引脚的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    我们连接 VCCIO 和 GND、然后 MCU 正常工作、原理图和波形如图所示:

        

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已使用具有推挽输出的 MAX809。 数据表建议使用开漏输出和外部上拉电阻驱动–XRS 引脚。 请注意、–XRS 既是输入引脚、也是输出引脚。 如果 MCU 尝试将–XRS 驱动为低电平、而 MAX809尝试将其保持为高电平、则可能会发生竞争。 请将 MAX809替换为 OD 器件并在–XRS 上连接外部 PU。 请告诉我这是否有所不同。