This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:C2000编程器错误

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671158/tms320f28023-c2000-programmer-error

器件型号:TMS320F28023

您好、C2000专家、

我正在使用 C2000 GANG 编程器将闪存内容编程到 F28023中、但它失败了。

单击"Go"后 、我发现 V33电源的持续时间大约为122ms。 我们尝试了不同的复位时间选项(10ms、100ms、200ms、500ms)、但仍然失败。 我已随您附上配置文件。

期待您的回复。

这是单击"Go"后的 V33波形。

e2e.ti.com/.../f28023_2D00_c2000gangproj.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、
    在未连接 Gang 编程器的情况下、您的电路板是否正常工作? 您是否在没有 VDDIO 的情况下测量过 VDDIO? 您可能需要联系 Elprotronic 获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heresh、

    是的、如果使用 XDS100V2对器件进行编程、则效果良好。  

    我很快将测量 VDDIO、并向您提供反馈。  

    如何联系 Elprotronic? 您能帮我搭建一座桥梁吗? 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。