This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696806/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用 SPI。 所有操作都正常、 但在 SPI 发送数据后 、SPISIMOB 信号记住最后一个发送位。 是否可以在发送后重置数据?

  GpioDataRegs.GPADD.bit.GPIO27 = 0;//清除芯片选择

   SpibRegs.SPITXBUF = DATA;//主设备发送数据
   while (SpibRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG!=0){}//等待数据接收

  对于(i =0;i< iWait;i++)   {      stum++;  }//delay

  GpioDataRegs.GPADD.bit.GPIO27 = 1;//设置芯片选择

谢谢、Sabina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabina、

    您的观察结果是正确的。 SIMO 引脚的状态将与传输的最后一位保持相同、无法更改。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决? 我可以关闭此主题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 螺纹可以闭合

    谢谢、Sabina