请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用 SPI。 所有操作都正常、 但在 SPI 发送数据后 、SPISIMOB 信号记住最后一个发送位。 是否可以在发送后重置数据?
GpioDataRegs.GPADD.bit.GPIO27 = 0;//清除芯片选择
SpibRegs.SPITXBUF = DATA;//主设备发送数据
while (SpibRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG!=0){}//等待数据接收
对于(i =0;i< iWait;i++) { stum++; }//delay
GpioDataRegs.GPADD.bit.GPIO27 = 1;//设置芯片选择
谢谢、Sabina