This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLB tformat 时钟支持?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696690/tms320f28379d-clb-tformat-clock-support

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

TIDA-1010 Web 链接中的 链接、www.ti.com/.../TIDM-1010

它说、此 TI 设计最高可支持5MHz 的 T-format 时钟。

但 tidue74.pdf 和 PM_tformat_Lib-sprui71.pdf 显示仅支持高达2.5Mbps 的时钟频率

(C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_02_00_00\tformat\Doc)

 F28379 CLB 可以支持哪些 t 格式时钟?

如何在 CLB 库中获取5MHz T-format 时钟?

客户要求 t 格式时钟在行业中为5MHz。

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡门、

    这一问题已转交给 CLB 专家,专家将在下周作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simen、

    当前库仅支持 t 格式的2.5MBPS 操作。
    我们尚未开发5Mbps 版本的 T-format。


    Bharathi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bharathi:

    感谢您的回复。

    此致、
    Simen