Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
TIDA-1010 Web 链接中的 链接、www.ti.com/.../TIDM-1010
它说、此 TI 设计最高可支持5MHz 的 T-format 时钟。
但 tidue74.pdf 和 PM_tformat_Lib-sprui71.pdf 显示仅支持高达2.5Mbps 的时钟频率。
(C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_02_00_00\tformat\Doc)
F28379 CLB 可以支持哪些 t 格式时钟?
如何在 CLB 库中获取5MHz T-format 时钟?
客户要求 t 格式时钟在行业中为5MHz。
谢谢、
此致、
Simen