This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:5伏外部电源 LaunchPad F28379D

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670593/launchxl-f28379d-5-volt-external-supply-launchpad-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好、  

我正在尝试使用配置3 (为 LaunchPad 提供5V 电压)从外部5V 电源(未插入 USB)运行 Launchpad、如 LaunchXL 用户指南中所述。

更具体地说、我移除了 JP1、JP2、JP3跳线、并使用 J16连接器为电路板提供5V 电源。 Launchpad 似乎无法正常工作。

在此之后、我使用 JP1、JP2、JP3跳线尝试了所有可能的配置、但仍然没有发生任何情况。

我甚至尝试使用"仅供电" USB 电缆连接 Launchpad、结果一次相同。

我的 Launchpad 似乎工作正常的唯一时间是我通过 USB 将其插入笔记本电脑。

为了在外部为我的 Launchpad 提供5V 电源而不将其插入 PC USB 端口、我需要做什么?

任何答案都将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种配置中、您要做的似乎是让 C2000从闪存引导。

    S1的位置3是如何配置的?  您能否在向下位置尝试它、看看它是否有用?


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我成功运行了一个简单的程序、通过使用您建议的设置来闪烁蓝色板载 LED 并通过 USB 连接器上的 SCIA 发送消息。
    当我尝试使用 CANB/CANA 模块时、会出现主要问题。 在这种情况 下、LED 继续闪烁、SCIA 配置正常工作、但 CANA/CANB 模块不发送任何数据。
    当我将 Launchpad 插入到笔记本电脑时、一切都能顺利运行。

    我不能弄清楚我做了什么错了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyriakos、

    我不确定我是否理解您的问题。

    您能否显示一个包含跳线设置和电源以及该配置结果的表格?

    电路板的 MCU (目标)侧需要通过 BoosterPack 接头 J10或通过 J1跨隔离边界提供3.3V 电压。 如果没有3.3V 电压、MCU 将无法运行、因为它未通电。 如果您仅将5V 连接到 MCU 侧、则器件将不会接收3.3V 电源。

    连接 USB 电缆后、对于 XDS100调试器、USB 的5V 电压会降至3.3V。 如果 J1短接、则为目标提供3.3V 电压。

    如果您有其他说明、请告诉我。 当这些电源跳线设置不正确时、MCU 通常处于断电状态、或者可能由争用中的两个源供电。 我不会期望你在最近的答覆中所述的部分操作。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    通过 在 LaunchPad 和 CANbus 到 USB 接口之间共享一个通用基准电压、我能够通过以下配置解决我的问题:

    CONFIG_1:

    JP1:短接

    JP2:短接

    JP3:短接

    JP4:短接  

    JP5:短接

    JP6:开路

    J16:5V 外部电源

    S1:所有开关处于同一位置

    CONFIG_2:

    JP1: 断路

    JP2: 断路

    JP3: 开路

    JP4:短接  

    JP5:短接

    JP6:开路

    J10:3V 外部电源

    S1:所有开关处于同一位置

    尽管如此、我还是没能使用具有5V 外部电源的 Launchpad 并隔离调试探针。

    感谢您提供的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyriakos、

    对于 CONFIG_1、您将在5V 驱动的 USB 和外部电源之间发生一些竞争。 这种情况下有3.3V 来自 USB、通过 JP1、如果您是:断开 USB 电缆、因此仅连接外部电源的5V 输入、或者 B:断开外部电源、只通过 USB 提供5V 电源、则应正常工作。

    在 CONFIG_2中、当 MCU (和 CAN 收发器)从外部电源接收3.3V 电压时、您应该能够正常运行。 您的目标侧没有5V 电压。 如果您确实需要5V 电压、则可以短接 JP6。 这将使用 U12将3.3V 升至5V。 您还应该能够无任何问题地连接到调试器、因为它与目标电气隔离。

    您是否需要在目标端提供5V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    我的最终目标是在外部为目标提供5V 电压 、并按照用户指南(第10页、配置3)中的说明隔离调试探针。 但该配置似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyriakos、

    仅为目标提供5V 电压将不起作用、也不会起作用。 我将更新相关文档、以便更清楚地了解此主题。您参考的部分仅指为电路板上的+5V0电源轨提供5V 电压。 表2中应该会有另一列标题为:F28379D 电源状态。  

    配置 (笑声) F28379D
    电源状态
    1 (笑声) 如果 JP1短接、则 F28379D 通电
    2. (笑声) 需要外部3.3V 电压
    3. (笑声) 需要外部3.3V 电压

    对于使用隔离式 JTAG 时的器件运行、PCB 的目标侧需要3.3V 电压。由于没有目标侧电路可将5V 降至3.3V、因此必须在外部供电。

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的支持!

    此致
    Kyriakos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为您提供帮助。 如果您有任何新问题、请随时再次发帖。

    -Mark