大家好、
我正在尝试使用配置3 (为 LaunchPad 提供5V 电压)从外部5V 电源(未插入 USB)运行 Launchpad、如 LaunchXL 用户指南中所述。
更具体地说、我移除了 JP1、JP2、JP3跳线、并使用 J16连接器为电路板提供5V 电源。 Launchpad 似乎无法正常工作。
在此之后、我使用 JP1、JP2、JP3跳线尝试了所有可能的配置、但仍然没有发生任何情况。
我甚至尝试使用"仅供电" USB 电缆连接 Launchpad、结果一次相同。
我的 Launchpad 似乎工作正常的唯一时间是我通过 USB 将其插入笔记本电脑。
为了在外部为我的 Launchpad 提供5V 电源而不将其插入 PC USB 端口、我需要做什么?
任何答案都将不胜感激!