请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:先生
如何使用0x3F 8000 ~ 0x3F 7FFF 的 RAM?
事实上,我的程序编译没有任何问题。 加载到此空间将导致错误。 但是、当我将 ti 加载到其他 RAM 空间中时、这是可以的、例如0x00 8000~0X008800。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:先生
如何使用0x3F 8000 ~ 0x3F 7FFF 的 RAM?
事实上,我的程序编译没有任何问题。 加载到此空间将导致错误。 但是、当我将 ti 加载到其他 RAM 空间中时、这是可以的、例如0x00 8000~0X008800。
非常感谢。