This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:如何使用0x3F 8000 ~ 0x3F 7FFF 范围内的 RAM?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/698109/ccs-tms320f28034-how-can-i-use-the-ram-from-0x3f-8000-0x3f-7fff

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:先生

如何使用0x3F 8000 ~ 0x3F 7FFF 的 RAM?

事实上,我的程序编译没有任何问题。 加载到此空间将导致错误。 但是、当我将 ti 加载到其他 RAM 空间中时、这是可以的、例如0x00 8000~0X008800。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指0x3F8000-0x3F87FF 处的 L0 RAM、还是其他内容? 您看到了什么错误消息?

    您是否想共享链接器命令文件? 也许有一个显示工作方案,另一个显示问题?

    谢谢、
    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。
    是的。 它是0x3F8000~0x3F87FF 处的 RAM。 我想知道使用这个空间有什么特别的东西。

    我将逐步检查该计划、并尽快向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    L0 RAM 是双映射的、0x3F8000位置仅定义为 GEL 文件中的数据空间(而不是程序空间)、因此在加载程序时会出现错误。 您应该能够使用地址0x8000将程序加载到同一 RAM 中。 是否有任何原因必须使用地址0x3F8000?

    此致、

    Vivek Singh