请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:TI-RTOS
您好,
我将 TMS320F28069与 SYS/BIOS 搭配使用、并且只配置一个计时器。 周期为20微秒。 但是、当我切换引脚时、我看到频率为40kHz。 我尝试 HWI ePwm1、结果相同。从闪存运行的代码。
但我在 RAM 上运行 Example_2806xEPwmTimerInt.c、并配置其频率为100kHz、这样就成功了。 我很困惑。 可以帮帮我吗?