This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:有关 eCAN CANGIF0/1的问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697343/tms320f28335-question-regarding-ecan-cangif0-1

器件型号:TMS320F28335

我对 eCAN 模块(SPRUEU1)有疑问。

文档在第页上显示。 45:

"无论 CANGIM 寄存器中的相应中断屏蔽如何、以下位都将被置位:MTOFn、WDIFn、BOIFn、AAIFn (...)"

如果是、那么 MTOM、WDIM、Boim、AAIM 的用途是什么(...) 在 CANGIM 寄存器中??

在第76页、这些位表示为 MTOF0/1、WDIF0/1、BOIF0/1、AAIF0/1的开关(...) 我认为,这与所引述段落中的说法是矛盾的!

或者:MTOFn 不是 MTOF0/MTOF1;WDIFn 不是 WDIF0/MDIF1;BOIFn 不是 BOIF0/BOIF1 ;等等...? 如果不是、这些位是什么、因为我在任何寄存器中都找不到它们... 仅 MTOF0、 MTOF1、 BOIF0、 BOIF1 (...) CANGIF0和 CANGIF1寄存器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论怎样、标志都将被置位。 但是、只有在启用屏蔽位时才会生成中断本身。 我同意这数字与措辞相矛盾,因为它给人的印象是只有启用掩码位才会设置标志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你