请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 我对 eCAN 模块(SPRUEU1)有疑问。
文档在第页上显示。 45:
"无论 CANGIM 寄存器中的相应中断屏蔽如何、以下位都将被置位:MTOFn、WDIFn、BOIFn、AAIFn (...)"
如果是、那么 MTOM、WDIM、Boim、AAIM 的用途是什么(...) 在 CANGIM 寄存器中??
在第76页、这些位表示为 MTOF0/1、WDIF0/1、BOIF0/1、AAIF0/1的开关(...) 我认为,这与所引述段落中的说法是矛盾的!
或者:MTOFn 不是 MTOF0/MTOF1;WDIFn 不是 WDIF0/MDIF1;BOIFn 不是 BOIF0/BOIF1 ;等等...? 如果不是、这些位是什么、因为我在任何寄存器中都找不到它们... 仅 MTOF0、 MTOF1、 BOIF0、 BOIF1 (...) CANGIF0和 CANGIF1寄存器。
谢谢