This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:铅焊球的可显示性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/671066/f28m36p63c2-disponibility-with-lead-solder-balls

器件型号:F28M36P63C2

您好!

有人能告诉我是否可以找到具有锡铅焊球的 F28M36P63C2微控制器?

因为我们的工艺基于 锡铅焊料、所以在我们的情况下提高熔化温度是一个问题。

提前感谢您。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这些仅在 SnAgCu 中提供
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    是否可以使用铅球栅命令大量的导线球栅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、在器件生命周期的这个阶段、我们不会更改封装。 绝大多数客户都需要在几年前实现无铅目标。