This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670657/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

抱歉、如果这是重新开机自检。  我之前的帖子存在格式化问题、可能会导致问题。 不管怎么说...

您好!

我和我的合作伙伴正在使用两个直流电机构建自主线路跟踪汽车(www.robotshop.com/.../12v-dc-motor-251rpm-encoder.html)which具有霍尔效应编码器)。

我们想知道是否应该使用 instaSPIN-FOC 或 instaSPIN-MOTION 软件来驱动我们的电机。

我一直在阅读本手册、但我很难看到大图、并提出了我们项目背后的想法:

1.从红外传感器读取我们的位置
2.调整其中一个电机上的 PWM 以校正我们的位置
3.重复

我已经看到、我们可以摆脱编码器并使用 FAST 软件吗? 我想采用最简单的路线!
如果有人能给我指正确的方向、那将会很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要以非常低的速度运行电机、并且以带轮负载进行零启动、或者您需要进行精确的位置控制、那么您最好使用有传感器 FOC。 该算法具有 instaSPIN-MOTION 或 controlSUITE 中的开源传感 FOC。