尊敬的香榭丽舍
如果使用内部 ADC 基准、我们是否应将 VREFHIx 直接连接到 VDDA?
从 F280049控制卡原理图文档中可以看到
"S8选择使用内部还是外部电压基准
a) S8中 ADC 的相应开关打开
b) S8中相应 ADC 的开关关闭
-应将 ADC 配置为禁用内部基准和
- ADC 应使用内部电压基准
相反、应将基准电压连接到 HSEC 引脚45"
当 S8关闭时、这是否意味着 VREFHIx 被连接至 VSSA?
但是、在 F280049数据表(sprs945c.pdf)中、表4-10未使用引脚的连接显示未使用的 VREFHIx 应直接连接到 VDDA。
我们感到困惑。
韦恩