This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如果使用内部 ADC 基准、我们如何连接 VREFHIx?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697232/tms320f280049-if-internal-adc-reference-is-used-how-do-we-connect-vrefhix

器件型号:TMS320F280049

尊敬的香榭丽舍

如果使用内部 ADC 基准、我们是否应将 VREFHIx 直接连接到 VDDA?

从 F280049控制卡原理图文档中可以看到

"S8选择使用内部还是外部电压基准
a) S8中 ADC 的相应开关打开
b) S8中相应 ADC 的开关关闭
-应将 ADC 配置为禁用内部基准和
- ADC 应使用内部电压基准
相反、应将基准电压连接到 HSEC 引脚45"

当 S8关闭时、这是否意味着 VREFHIx 被连接至 VSSA?

但是、在 F280049数据表(sprs945c.pdf)中、表4-10未使用引脚的连接显示未使用的 VREFHIx 应直接连接到 VDDA。

我们感到困惑。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在内部 VREF 基准模式下、除了大容量电容外、VREFHIx 引脚不应连接任何其他引脚、因为内部基准电路需要大容量电容(请参阅 sprs945c.pdf 中有关将 VREFHIx 连接到外部 滤波电容的表4-2、无论是否使用内部/外部 VREFHI 模式)。  换言之、在内部 VREF 模式下保持该引脚悬空。  

    我们将在表4-10中更清楚地说明如何处理未使用引脚的连接、尤其是在下一个数据表修订版中的 VREF 引脚。  VREF 引脚的新文本如下:

    VREFHIx 连接到 VDDA (仅在应用中未使用 ADC 或 DAC 时适用)
    VREFLOx 连接至 VSSA (仅在应用中未使用 ADC 或 DAC 时适用)

    希望这澄清了在内部 VREF 模式期间与 VREF 引脚的连接。  如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    让我再次确认。

    因此、在内部基准模式下、VREFHIx 连接到 VREFLOx、其中在 VREFHIx 和 VREFLOx 之间放置一个2.2uF 的电容器。

    但 VREFLOx 仍需要连接到 VSSA。

    我的理解是否正确?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    在内部 VREF 模式下、VREFHIx 和 VREFLOx 之间有一个2.2uF 的电容、并使 VREFHIx 引脚保持悬空。  您需要将 VREFLOx 连接到 VSSA。

    此致、

    Joseph