This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:需要此器件的焊接曲线

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670499/tms320f28335-need-soldering-profile-for-this-device

器件型号:TMS320F28335

我需要知道 用于处理 TMS320F28335PGFA 的建议焊接温度曲线是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3426.GC-10_2D00_EN.zipSoldering方法取决于许多因素、包括要焊接的组件类型、使用的装配体组装工艺、含铅焊膏与无铅焊膏等 启动器。 通常、您不希望超过160摄氏度的最高焊接温度。另请参阅随附的焊锡膏文档、其中包括焊锡膏的焊件型号和回流焊膏回流焊料曲线、我们已成功将这些焊锡膏用于组装部分内部测试板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    抱歉、我指最高温度为260摄氏度(不是160摄氏度)

    此致、
    Peter