Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好! 我已经下载了用于 C2000入门的示例代码的 controlSUITE、但我认为我缺少一些东西!
我尝试下载 time_led_blink 和其他一些文件、但似乎缺少头文件。 然后、当我 添加这些头文件时、它们似乎需要更多的文件。 我似乎总是会丢失我必须添加的文件数量、然后我会遇到一个我放弃的错误负载。
介绍我所做的工作:
1.将"timed_led_blink"复制到我的计算机上
2.将其导入到 CCS 中
3.单击运行
3.I. 我得到的第一个错误是 XDAIS 错误、我了解了如何修复该错误
3.II. 然后、我需要包含 "DSP28x_Project.h"
我认为这是一个更简单的解决方案。 我从 另一个示例文件夹中提取了"DSP28x_Project.h"、但这需要更多文件。
是否有更简单的方法来实现此目的? 在"升级库"下、我注意 到 F2806x 的头文件、但这 是一个可扩展的列表、可以进入更多列表、我 不确定要做什么。
我应该怎么做?
我随附了 controlSUITE 的图片、其中包含了我看到的内容以及我的一些问题:
此外、我是否可以导入任何独立项目并开始对此进行编程?
如果您需要更多信息、请立即回复!