This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:F28069M

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670332/ccs-launchxl-f28069m-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我已经下载了用于 C2000入门的示例代码的 controlSUITE、但我认为我缺少一些东西!

我尝试下载 time_led_blink 和其他一些文件、但似乎缺少头文件。 然后、当我 添加这些头文件时、它们似乎需要更多的文件。 我似乎总是会丢失我必须添加的文件数量、然后我会遇到一个我放弃的错误负载。

介绍我所做的工作:

1.将"timed_led_blink"复制到我的计算机上

2.将其导入到 CCS 中

3.单击运行  

3.I. 我得到的第一个错误是 XDAIS 错误、我了解了如何修复该错误

3.II. 然后、我需要包含 "DSP28x_Project.h"

我认为这是一个更简单的解决方案。 我从 另一个示例文件夹中提取了"DSP28x_Project.h"、但这需要更多文件。  

是否有更简单的方法来实现此目的? 在"升级库"下、我注意 到 F2806x 的头文件、但这 是一个可扩展的列表、可以进入更多列表、我 不确定要做什么。

我应该怎么做?

我随附了 controlSUITE 的图片、其中包含了我看到的内容以及我的一些问题:

此外、我是否可以导入任何独立项目并开始对此进行编程?

如果您需要更多信息、请立即回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您可以在此处查看所有项目:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\

    导入工程的最简单方法是:

    CCS -> Project -> Import CCS Project
    粘贴 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\timed_led_blink
    在 Select search-directory (选择搜索目录)中、然后按 Enter 键

    勾选2个方框并完成。

    构建和调试。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    当您说 要将项目复制到您的计算机、然后导入时。 您是使用 controlSUITE 导入工程、还是仅从 controlSUITE 外部的目录导入 CCS 工程? 您应从项目在 controlSUITE 中的位置导入。 这将提取项目所需的所有必要支持头文件。

    请注意、C2000Ware 中现已提供 F2806x 的最新器件支持配套资料。  这里的示例是最新的。

    但是、controlSUITE 中的示例 仍然有效。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨! 我的问题是在导入到项目时没有点击下面的2个框! 现在看这个,我不能相信我错过了它!

    我有一个后续问题.. 在用户手册中、有人说要使用 CCSv6、我应该继续使用它吗? 或者 ccsv7现在是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 未点击两个方框!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! CCS v7非常好。

    此致、
    Gautam