This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0001:TIDEP0001与 C2000 MCU (尤其是 F28379D MCU)兼容

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, AM3359, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696171/tidep0001-is-the-tidep0001-compatible-with-c2000-mcus-particularly-f28379d-mcu

器件型号:TIDEP0001
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DAM3359AMIC110

大家好、  

我对 EtherCAT 通信板 TIDEP0001感兴趣。 但是、我找不到任何文档、如手册或显示与电路板连接的图片。 此外、我想问我是否可以使用该板在 PC 和 C2000 MCU 器件之间进行连接(我使用的是 TMS320F28379D)。  

谢谢、

一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以给大家一些关于 TIDEP0001的指导和信息

    TI 的 Sitara 系列具有一些包含 PRU-ICSS 的 SoC。 我们还提供在 PRU-ICSS 上运行的一些工业协议。 EtherCAT 从站就是其中之一。

    PRU-ICSS EtherCAT 从 站可以在不同的 Sitara SoC 上运行。 您参考的 TI 设计使用 AM3359 (ICEv2板)。 但是、如果您想连接 C2000、则可以使用简化版 AMIC110

    如果需要、您可以将 AMIC110与 TwinCAT 配合使用。 更多信息、请访问以下链接:

    《PRU-ICSS EtherCAT 从站用户指南》

    PRU-ICSS EtherCAT 从站版本说明

    请注意、PRU-ICSS 工业软件是 TI-RTOS 处理器 SDK 的附加组件

    如果要尝试 使用 PRU-ICSS EtherCAT 从站 v1.0.5、 请使用/安装 PSDK 4.1 捆绑包、而不是 系统要求中提到的最新版本

    关于与 TMS320F28379D 的连接 、我将让一位同事回答。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paula、  

    AMIC110似乎适合我的应用。 但是、我有一个小问题:您说"PRU-ICSS 工业软件是 TI-RTOS 处理器 SDK 的附加组件"、这是否意味着我需要安装 TI-RTOS SDK 才能安装 PRU-ICSS、以便可以使用 Sitara SoC。  

    此外、我还阅读了 AMIC110板的手册。 电路板布局显示它具有连接到 C2000 Launchpad 的连接器,C2000 Launchpad 与 controlCARD F28379D 类似,我对吗? 如果我选择 controlCARD 而不是 Lauchpad、连接会如何?  


    此致、
    一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个

    关于 F28379D、对于 EtherCAT 或 Launchpad boosterpack 的多协议支持、您可以利用 AMIC110 TI 设计。
    有关更多详细信息、请参阅下面的 TIDesign 链接                                    
    www.ti.com/.../TIDA-00299

    controlCARD 和 LaunchPad 非常相似、暴露的 GPIO 基本上就是不同之处。 在这种情况下、我无法评论使用 controlCARD 与 LaunchPad 的连接差异。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thuan Duong"] AMIC110 似乎适合我的应用。 但是、我有一个小问题:您说"PRU-ICSS 工业软件是 TI-RTOS 处理器 SDK 的附加组件"、这是否意味着我需要安装 TI-RTOS SDK 才能安装 PRU-ICSS、以便可以使用 Sitara SoC。  [/报价]

    >>您需要同时安装这两个、顺序无关紧要。 要构建 EtherCAT 从站、您将需要 TI-RTOS PSDK 中捆绑的组件和工具

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Christopher Chiarella ]an

    controlCARD 和 LaunchPad 非常相似、暴露的 GPIO 基本上就是不同之处。 在这种情况下、我无法评论使用 controlCARD 与 LaunchPad 的连接差异。

    [/报价]

    您好 Chris、

    您的意思是、我可以简单地连接相应的 GPIO、例如、如果我使用 SPI 进行通信、我只需将 controlCARD 的 SPI 引脚连接到 AMIC110的 SPI 引脚。 正确吗?  

    此致、
    一个。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个

    是的、没错。

    此致
    Chris