This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:XDS100V1 USB 仿真器和 ZQ28335板

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/697013/compiler-tms320f28335-xds100v1-usb-emulator-and-zq28335-board

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用的是 zq28335板和 xds100v1仿真器。 仿真器工作一次、失败。 然后、我更改其他乳剂种子 XDS 100。 它会运行一次、下次运行时会出现以下错误。 如何解决  器件的低工作模式?

这是错误,  

连接到目标时出错:
(错误-1155 @ 0x0)
器件可能在低功耗模式下运行。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.232.0)