请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:TI C/C++编译器
我使用的是 zq28335板和 xds100v1仿真器。 仿真器工作一次、失败。 然后、我更改其他乳剂种子 XDS 100。 它会运行一次、下次运行时会出现以下错误。 如何解决 器件的低工作模式?
这是错误,
连接到目标时出错:
(错误-1155 @ 0x0)
器件可能在低功耗模式下运行。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.232.0)