请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 我正在寻找有关如何设置 EPWMSYNCINSEL 寄存器以选择 EPWMxSYNCIN 源的信息。 表中的+1722是 SEL 4:0位域的说明、我尝试在文档中搜索多路复用器选项的说明、但找不到。 页面已附加。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找有关如何设置 EPWMSYNCINSEL 寄存器以选择 EPWMxSYNCIN 源的信息。 表中的+1722是 SEL 4:0位域的说明、我尝试在文档中搜索多路复用器选项的说明、但找不到。 页面已附加。 谢谢!