This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EPWMSYNCINSEL 寄存器选择、SPRUHM8G 表14-18中的14.2.3

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669053/tms320f28377d-epwmsyncinsel-register-selections-14-14-2-3-in-spruhm8g-table-14-18

器件型号:TMS320F28377D

我正在寻找有关如何设置 EPWMSYNCINSEL 寄存器以选择 EPWMxSYNCIN 源的信息。  表中的+1722是 SEL 4:0位域的说明、我尝试在文档中搜索多路复用器选项的说明、但找不到。  页面已附加。  谢谢!  

e2e.ti.com/.../page_5F00_1771_5F00_epwmsyncinsel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    该寄存器实际上不适用于该器件、并在下一版本中标记为删除。 它是由于文档准备流程中的错误而出现的。 对此感到困惑、我们深表歉意。

    您将要查看的寄存器可在标题为"时基计数器同步方案"的图中看到。 寄存器名为 SYNC_SOC_REGs[SYNCSELECT]。

    感谢您选择 TI、如果我们能提供更多帮助、敬请告知。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  我觉得这很奇怪、因为该寄存器没有出现在文档的前一修订版 spruhm8f 中。