This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:高侧分流器

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696879/tms320f28069m-high-side-current-shunts

器件型号:TMS320F28069M

假设实验13是起点、与低侧相比、高侧电流监测需要进行哪些修改?  

为了澄清问题:我有一个电路板很快通过、其中的(霍尔)电流传感器在晶体管和电机绕组之间串联、而不是在晶体管的低侧。 显然、ADC 设置需要更改、但我想知道可能存在任何其他影响(例如、高晶体管有效期与低晶体管有效期的电流测量)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是高侧电流监控? 您使用了什么传感器? 如果您使用霍尔传感器进行电流采样、则无需更改任何 ADC 设置。 只需在 user.h 中设置正确的 ADC 缩放电流和偏移即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片比文字更容易:)