Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
尊敬的朋友:
我是 ganeshan。我将 Delfino 板与 TMS320F28335搭配使用。 我尝试使用 Matlab Simulink 在电路板上使用 SCI_A 进行串行通信。
当我必须使用串行通信时、我必须使用开关 sw1将电源选项从 USB 更改为 ON 位置。
为了直接通过电源端口(JP1)而 不是 USB 端口 (JP2)使用我需要的直接电源。 我提供的是9V 而不是5V (认为稳压器可以承受)
但后来发现稳压器的最大输入电压为5.5V。 电路板正在加热、而 我提供的电源和代码无法转储。
现在、我的问题是、我是否可以通过更改板上的几个组件来修复板并使用它?
如果是、我该怎么做?
此致、谢谢。
干那山