This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:提供9V 电压而不是5V 电压板无法正常工作--希望使其再次工作

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/696719/tms320f28335-supplied-9v-instead-of-5v-board-not-working----want-to-make-it-work-again

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的朋友:

我是 ganeshan。我将 Delfino 板与 TMS320F28335搭配使用。  我尝试使用 Matlab Simulink 在电路板上使用 SCI_A 进行串行通信。  

当我必须使用串行通信时、我必须使用开关 sw1将电源选项从 USB 更改为 ON 位置。

为了直接通过电源端口(JP1)而  不是 USB 端口 (JP2)使用我需要的直接电源。 我提供的是9V 而不是5V (认为稳压器可以承受)

但后来发现稳压器的最大输入电压为5.5V。 电路板正在加热、而 我提供的电源和代码无法转储。

现在、我的问题是、我是否可以通过更改板上的几个组件来修复板并使用它?

如果是、我该怎么做?

此致、谢谢。

干那山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganeshan、

    最好不要在从外部为 PCB 供电时假设或希望事情能够正常工作。 请确保您了解数据表的要求和限制。

    话虽如此、您可以使用万用表来检查是否存在短路或不良组件。 包括 BOM 在内的 C2000Ware 中应提供原理图。 查找并更换任何损坏的组件。 如果您无法这样做、接下来要做的是购买新的 PCB。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mark、

    让我检查一下它,然后返回给您。