This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARPEXPKIT:调试时观察窗口中的 Vrms 值不稳定

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668560/tmdssolarpexpkit-vrms-value-unstable-in-the-watch-window-while-debugging

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

您好!

我正在尝试使用 TMDSSOLARPEXPKIT 并使用构建2运行项目。 在 ISR 反相器部分中、有一条线用于获取输出电压 VrmsReal =_IQ15mpy (KvInv、sine_mains.Vrms)的 Vrms。 然而、当在调试时观察观察窗口表达式中的值时、它显示的值始终波动且不会稳定。 尽管在使用数字万用表测量输出端的 Vrms 时、该值是稳定的。 有人可以帮帮我吗?

此致

天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、

    您观察到多少变化? 您能否与万用表值共享最小值和最大值?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    感谢您的快速响应。 万用表值保持在23、6Vrms、您可以在观察窗口中观察到的 VrmsReal 随机变化1、5V 至26V。
    此致

    天使
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天使

    这似乎有很大的变化。 我们知道、感应上的噪声会导致正弦波器模块发生波动。

    为了解决这一问题、我们修改了正弦分析器模块以容纳抖动滤波器、但太阳能学习套件代码将不会使用该模块。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2\IQ