请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT
您好!
我正在尝试使用 TMDSSOLARPEXPKIT 并使用构建2运行项目。 在 ISR 反相器部分中、有一条线用于获取输出电压 VrmsReal =_IQ15mpy (KvInv、sine_mains.Vrms)的 Vrms。 然而、当在调试时观察观察窗口表达式中的值时、它显示的值始终波动且不会稳定。 尽管在使用数字万用表测量输出端的 Vrms 时、该值是稳定的。 有人可以帮帮我吗?此致
天使