请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在攻读毕业后的课程、我的项目主题是感应电机的空间矢量调制直接扭矩控制。 有人可以为我提供一个用于感应电机直接扭矩控制的程序代码吗? 我不知道如何开发... 如果有人为我提供有关 TMS320F28335 DSP 直接扭矩控制的示例代码、这将非常有帮助
谢谢你
Geethanjali
印度