This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:用于感应电机直接扭矩控制的程序代码

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/670008/ccs-tms320f28335-program-code-for-direct-torque-control-of-induction-motor

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在攻读毕业后的课程、我的项目主题是感应电机的空间矢量调制直接扭矩控制。 有人可以为我提供一个用于感应电机直接扭矩控制的程序代码吗? 我不知道如何开发... 如果有人为我提供有关 TMS320F28335 DSP 直接扭矩控制的示例代码、这将非常有帮助

谢谢你

Geethanjali

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、TI 直到今天还没有完整的 DTC 参考代码、但有多个针对 ACI 和 PMSM 的 FOC 算法、这些参考设计可在 controlSUITE 和 MotorWare 实用程序软件中找到。