This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:实验11e 错误- 2131 @ 0x0

Guru**** 2003915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668775/ccs-launchxl-f28069m-lab-11e-error---2131-0x0

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在调试实验11e 时遇到问题、但对于 Lab3a 等其他实验而言、这不是问题。 程序调试正确。

显示的错误消息如下所示、

我尝试通过以下方式来解决错误:

1.更换电缆

2.比较"TMS320F28069_xds100v2.ccxml"文件与其他正在运行的项目文件。

3、将 JTAG TCLK 频率降低至100kHz、但此处的"测试连接"结果显示您没有硬件对 JTAG CLK 进行编程。

我应该怎么做? 请指导我完成这个!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    您是否正在尝试从 C2000技术讲座中运行这些实验? 您能告诉我们这些实验的来源吗?
    收到此错误后、您是否能够返回并成功加载其他实验的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本实验由 Motorware 提供、
    实验的位置可能会为您提供一些想法
    "C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8301_revB\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11e"
    是的、收到错误后、我可以返回并成功加载其他实验的程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑此问题可能与电路板设置/配置有关。 我将把这个主题移至 C2000器件论坛、因为专家们对这个实验和目标板有更多的了解、希望能够提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载并重新安装 motorware 时,问题已解决。

    我认为他们可能是我的调试设置中的一些更改、在重新安装 motorware 后、这些更改会默认。