请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
作为 TI 的学生项目、我正在研究 TI 设计、并寻找一种在 F28069M Launchpad XL 上实施 rFFT 分析(实时)的方法。
我有 一个信号 通过 其中一个 GPIO 引脚进入 Launchpad、并希望绘制该信号的 FFT 频谱图。
在 controlSUITE 中 、另一个版本上有 FFT 的示例代码、即2837x_RFFT_ADC_RT、但由于我 在嵌入式编程方面没有丰富的经验、我很难将其传输到 F28069M。
感谢你的帮助。
提前感谢、
Tim Peisker