This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:FFT 分析

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/669346/ccs-launchxl-f28069m-fft-analysis

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

作为  TI 的学生项目、我正在研究 TI 设计、并寻找一种在   F28069M Launchpad XL 上实施 rFFT 分析(实时)的方法。

我有 一个信号   通过 其中一个 GPIO 引脚进入 Launchpad、并希望绘制该信号的 FFT 频谱图。

在 controlSUITE 中  、另一个版本上有 FFT 的示例代码、即2837x_RFFT_ADC_RT、但由于我  在嵌入式编程方面没有丰富的经验、我很难将其传输到 F28069M。

感谢你的帮助。

提前感谢、

Tim Peisker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    我建议使用以下路径。

    您可以从 F28069闪烁 LED 示例开始

    2. FFT Lib 的 UG 列出了添加 FFT lib 的步骤,请参阅第4.2节(注意,因为在 F28069 TMU 上不可用),该节将不适用于您

    3.现在您可以将 F2837x 上的示例中的文件复制粘贴到为 F28069创建的项目中(main.c 和 example_setup.c)。 将会出现编译器错误、您必须逐一解决

    4.链接器命令文件也需要修改。