主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、 TMDSEMU110-ETH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将在 XDS110探针中使用新功能"探针电源到目标"。 这与 Code Composer Studio 完美配合。 但是、是否有办法在不启动 CCS IDE 的情况下激活电源?
例如在命令行中?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将在 XDS110探针中使用新功能"探针电源到目标"。 这与 Code Composer Studio 完美配合。 但是、是否有办法在不启动 CCS IDE 的情况下激活电源?
例如在命令行中?
感谢您的帮助。
您好!
电源不可作为独立特性或功能使用-它始终链接到将 XDS110用作调试探针或作为 EnergyTrace 功能的一部分。
根据您的工作流程、您可以使用以下任一项:
-在无限重复模式下(因为它将持续保持连接和电源处于活动状态),通过发出以下命令来使用 dbgjtag utilty:
[引用 user="dbgjtag"] C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif>dbgjtag -f testBoard.dat -RV -S integrity,repee=0[/quot]
可以通过遵循 此简短的快速提示来获取 testBoard.dat 文件。
-在无限期模式或定时模式下也可使用特技实用程序-最后一种模式的优点是还可以测量器件或电路板的功耗。
[引用 user="stune"] C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\analysis\bin\stune>stune < stunecmd.txt > stuneoutput.txt 2</quote]
您需要在该目录中使用上述 testBoard.dat 文件。 stuneoutput.txt 文件将使用当前测量值创建、而 stunecmd.txt 是一个简单的命令文件、可使用文本编辑器创建、如下所示:
[引用 user="stunecmd.txt"]
Connect --config=testBoard.dat XDS
energytrace --out=energytraceoutput.csv et
[/报价]
在任何情况下、请务必牢记电源限制:XDS110可为目标提供高达100mA 的电流、而 TMDSEMU110-ETH 附加组件可提供高达800mA 的电流。
有关 dbgjtag 和 stune 命令的详细信息、请参阅《XDS110用户指南》(SPRUI94)。
希望这对您有所帮助、
拉斐尔