This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:XDS110:如何在命令行中激活"probe 为目标"功能

Guru**** 2595150 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/668252/ccs-tms320f28075-xds110-how-to-activate-the-probe-supplied-power-to-target-feature-in-command-line

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACETMDSEMU110-ETH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将在 XDS110探针中使用新功能"探针电源到目标"。 这与 Code Composer Studio 完美配合。 但是、是否有办法在不启动 CCS IDE 的情况下激活电源?

例如在命令行中?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源不可作为独立特性或功能使用-它始终链接到将 XDS110用作调试探针或作为 EnergyTrace 功能的一部分。

    根据您的工作流程、您可以使用以下任一项:

    -在无限重复模式下(因为它将持续保持连接和电源处于活动状态),通过发出以下命令来使用 dbgjtag utilty:

    [引用 user="dbgjtag"] C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif>dbgjtag -f testBoard.dat -RV -S integrity,repee=0[/quot]

    可以通过遵循 此简短的快速提示来获取 testBoard.dat 文件。  

    -在无限期模式或定时模式下也可使用特技实用程序-最后一种模式的优点是还可以测量器件或电路板的功耗。

    [引用 user="stune"] C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\analysis\bin\stune>stune < stunecmd.txt > stuneoutput.txt 2</quote]

    您需要在该目录中使用上述 testBoard.dat 文件。 stuneoutput.txt 文件将使用当前测量值创建、而 stunecmd.txt 是一个简单的命令文件、可使用文本编辑器创建、如下所示:

    [引用 user="stunecmd.txt"]

    Connect --config=testBoard.dat XDS
    energytrace --out=energytraceoutput.csv et

    [/报价]

    在任何情况下、请务必牢记电源限制:XDS110可为目标提供高达100mA 的电流、而 TMDSEMU110-ETH 附加组件可提供高达800mA 的电流。

    有关 dbgjtag 和 stune 命令的详细信息、请参阅《XDS110用户指南》(SPRUI94)。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔